Other Parts Discussed in Thread: THS4541
您好,用TI公司的全差分放大器(比如THS4503)的pspise模型进行仿真,IN+接一个1kHz的信号(0~1V),IN-接地,OUT+和OUT-对称反馈,增益设置为2,OUT+范围为1.96~2.95V;OUT-范围为1.05~2.03V. 这就导致OUT+和OUT-之间有交叠(1.96V~2.03V之间),不知道正常吗?如何消除这个交叠?希望OUT+与OUT-的差值在0~2V之间变化


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,上一个问题解决了,有一个新问题,全差分放大器后面接一个差分输入的ADC,ADC的共模电压VCM是不是应该接给放大器的VOCM,作为差分信号的共模?
另外能提供THS4503的参考电路吗?情况如下:探测器输出范围为1.0V~2.3V,ADC的输入共模为0.9V,输入范围2V,请问THS4503应该如何配置反馈电阻和增益电阻,最大限度地使用ADC的2V输入范围?
您好,探测器输出1.0V~2.3V是单端输出吗? 也就是说我们需要使用THS4503实现单端转差分,Vocm=0.95V 对吧?
探测器的输出阻抗是多少?
您好,ADC满量程输入2Vpp。通常ADC最大输入为 -1dBFS, 因此折合成最大输入电压约为1.8Vpp。所以可以计算Gain=1.38
1.8Vpp是差分输入电压Vid的电压,所以对于ADC的每个输入端来说,输入电压为0.9Vpp,如果0V共模电压的话即+-0.4。 但是要求共模电压为0.95V.
我推荐使用THS4541,它是一款轨至轨输出,但是输入可以低至负压轨的一款全差分,THS4503输入不是轨至轨,所以建议使用THS4541.
我记得以前有个工具根据增益可以计算Rf和Rg的值,但是我没找到,目前正在确认中,看是否有这个软件可以帮助设计。
我这边收到消息后会立即通知您。