This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA2626: 运放的闭环增益问题

Part Number: OPA2626


我在读opa2626的手册的时候,看官方给的图标发现一个问题,就是图1和图3,应该给的是不同增益下闭环电路的频率响应(同向或者反向电路)就像画圈的位置,为何在高频处,出现了一个2db的上升?这意味着高频时输出的电压比dc情况下还高。是怎么来的

感谢

  • 您好,

    这个应该与容性负载有关,容性负载越大,这块的增益越高,如图四所示,在容性负载为22pF时,最高增益为2dB多,再看图3测试条件是容性负载为20pF,此时的最高增益在1.5dB~2dB。

    其实这个容性负载与运放的输出阻抗形成了一个极点,使得运放的闭环增益曲线在这段频率处高起。

  • 感谢。有个问题,极点在波特图上不是应该体现为-20db十倍频的下降以及-45°的相移,为何在此处表现为上升

  • 我是根据以下文档截图推断这里的输出阻抗与容性负载形成的是极点,我认为这里的输出阻抗与容性负载形成的应该属于β曲线上的极点。

    总的思路是运放的闭环增益曲线由两部分决定,一部分是运放固有的开环增益Aol,另一部分就是由外围电路决定的β。输出阻抗与容性负载产生的影响应该属于外围电路部分。