Other Parts Discussed in Thread: LM2903
您好,LM2903BIDR这个芯片,我们使用在LED电源上面的,生产了4500台电源,有1.6%出现了故障。这个电源是并联使用,关断一台电源后,电源指示灯还是亮的,经过检测测试,发现是LM2903BIDR芯片的问题,换一个好的LM2903BIDR,故障排除,把疑似故障芯片,换到正常的机器上面,出现同样问题,对产品进行开盖发现部分线路有疑似击穿现象。是否可以帮助分析一下可能存在的原因?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,LM2903BIDR这个芯片,我们使用在LED电源上面的,生产了4500台电源,有1.6%出现了故障。这个电源是并联使用,关断一台电源后,电源指示灯还是亮的,经过检测测试,发现是LM2903BIDR芯片的问题,换一个好的LM2903BIDR,故障排除,把疑似故障芯片,换到正常的机器上面,出现同样问题,对产品进行开盖发现部分线路有疑似击穿现象。是否可以帮助分析一下可能存在的原因?


您好,如何判断的LM2903的问题?根据芯片开盖击穿的现象是吗?开盖击穿的现象我这边需要确认。
那如果我这边分析的话,可能需要LM2903部分的电路,这是一款比较器,看下您是怎么应用的? 输入什么幅值范围的信号?
需要验证LM2903的功能是否正常?
另外,是从TI 官网购买的吗?
有故障的电源,拆掉LM2903BIDR这个型号,更换新的LM2903BIDR,故障排除,拆下来的LM2903BIDR 换到没有问题的电源上面,会出现同样的故障,之后进行开盖发现,疑似有线路击穿的现象。货是官网买的。
这样交叉实验下来发现是芯片的问题。
如果您是官网购买,请提供订单号,并且芯片的质量问题,我们有自己的流程,您请参考下:
感谢您对TI产品的关注!建议您参阅下面这个链接:
https://www.ti.com.cn/zh-cn/support-quality/additional-information/customer-returns.html
因为官网购买产品,对产品质量暂时没有异议,怀疑是不是设计问题,哪个参数设计有问题,如果提供图纸,您可以提供帮助吗?
您好,我这边可以帮您看下LM2903部分的电路。