This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] TI 是否有适用于桥式传感器输入的集成式 4-20mA 变送器?

Other Parts Discussed in Thread: XTR106, XTR117, PGA309

TI 是否有适用于桥式传感器输入的集成式 4-20mA 变送器?

  • 是的。使用桥式传感器时,请确保已正确调节输入信号。请参阅随附的文章,了解如何使用具有优化正反馈的放大器来校正传感器中的非线性。TI 的 XTR106 可为桥式传感器输入提供 2.5V 和 5V 激励源、线性化和放大功能。

    RTD 传感器的信号调节和线性化

    RTD 的模拟线性化

    TI 器件:XTR106、采用 XTR117 的 PGA309

    以下参考设计介绍了 2 线(环路供电)4-20mA 传感器变送器 (XTR117) 的理论、元件选择、仿真、完整 PCB 原理图和布局、物料清单和测量性能结果,以及为差动桥式传感器电压提供线性化和温度补偿的 PGA309。设计中还探讨了满足其他设计目标的电路修改方案。

    TIPD126

    XTR106 数据表中的图 1 + 第 9 页的“应用信息”部分也是很好的设计参考。

    XTR106 数据表:图 1

x 出现错误。请重试或与管理员联系。