This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

THS4509: 全差分放大器噪声系数计算 Application Notes的疑惑

Part Number: THS4509


在阅读贵公司的《全差分放大器噪声系数计算》中遇到一些疑问。想请教一下。

该Application Notes的链接为:

https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhca813/zhca813.pdf?ts=1638513546172&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Fsitesearch%252Fcn%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Dzh-CN%2526searchTerm%253D%25E6%2594%25BE%25E5%25A4%25A7%25E5%2599%25A8%25E5%2599%25AA%25E5%25A3%25B0%25E7%25B3%25BB%25E6%2595%25B0%25E8%25AE%25A1%25E7%25AE%2597%2526nr%253D799

在第四页中提到“其中电阻的噪声表征形式为sqrt( 4kTR)”。

请问①:这里所说的电阻的噪声是指电阻的热噪声么?因为这个公式sqrt( 4kTR)和电阻热噪声的计算公式sqrt( 4kTRB)太相似了,其中B指带宽。

请问②:如果指的是热噪声,是不是note中的公式少了一个B?如果指的不是热噪声,请问这个公式的依据是什么,是否没有考虑带宽对噪声的影响?

  • 您好,

    关于噪声,我们可以根据其单位推导其表示的是什么。电阻热噪声En_r=sqrt( 4kTRB),它的单位是Vrms  ,如果两边同时除以sqrt(B), 那么就是En_r/sqrt(B) = sqrt( 4kTR),单位是Vrms/√HZ,这个单位是电压噪声频谱密度的单位,那么 sqrt( 4kTR)这个就是电阻的电压噪声频率密度。

    关于噪声,下面链接有更详细的讲解:

    https://edu.21ic.com/video/2541

    希望以上解决了您的疑惑