This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA219: INA219AIDCNR

Part Number: INA219


早期一台的设备使用的是INA219BIDCNR   ,最近我们采用了INA219AIDCNR这个型号,发现有部分物料无法使用,2个数据差异会不会影响他的工作状态

  • 您好,

    对比INA219A和INA219B,如下截图,标出的部分是INA219B相对于INA219A改进的地方。主要在于输入失调电压的最大值。这应该对其测量精度有影响,但我认为这不足以影响其工作状态。

  • 你好,那现在现场我们至少有四分之一的Ti无法工作,我想问下是否有办法分析出原因

  • INA219AIDCNR购货渠道是什么?是在TI 官网TI store上购买的吗?

  • 直接找的经销商购买的,艾睿当时给的交期无法满足

  • 这里您说的无法工作具体是什么现象?我认为在相同的设计中 INA219AIDCNR不至于无法工作,因此怀疑物料问题。我问您是否在TI 官网TI store上购买的,是因为我们这边的物料问题会转至 客户支持部门 ,由他们为您解决产品质量问题。

    如果您是从经销商购处买的,建议联系他们那边,看他们那边的购货来源是否为TI,如果他们的购货来源是TI,那么让他们按照下面联系TI的客户支持部门:

    建议您请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。

    • 打开链接https://ticsc.service-now.com/csm
    • 点击申请新的支持下面的提交申请按钮
    • 在新打开的窗口中点击质量,可靠性,环境下面的创建案例按钮
    • 在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。