Part Number: OPA567
输入信号是50KHZ,幅值为140mV的正弦波,输出端的波形如图所示,为什么放大后波形会失真?而且我是放大11倍,放大后的幅值应该是
1.5左右,但是实际波形是1.2V左右(芯片是双电源正负2.5V供电)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: OPA567
输入信号是50KHZ,幅值为140mV的正弦波,输出端的波形如图所示,为什么放大后波形会失真?而且我是放大11倍,放大后的幅值应该是
1.5左右,但是实际波形是1.2V左右(芯片是双电源正负2.5V供电)
您好,我用TINA仿真了下G=11的电路 Vin=140mV,50Hz的信号,输出没有问题。

您的电路中,Iset的引脚接的V-电压,Vset引脚的电压范围如下:

我昨晚又试了下,波形是稳的,之前波形失真是因为输出接线圈,输出负载的问题;但是实际输出的幅值为什么跟仿真不符
那么线圈去掉之后,输出还有接负载吗?输出幅值是和负载有关的,负载越大,输出幅值会降低。
是的,您看下output swing距离电源轨的值随着供电电压,以及Iout的曲线:可以看到,同一供电电压下, 输出电流越大,swing to rail的值越大,即输出幅值越低。