Part Number: OPA350
Other Parts Discussed in Thread: OPA2350, OPA4350

如上图所示,为OPA350数据手册输入失调电压部分,测试条件为Vs = 5V,RL = 1kΩ connected to VS/2 and VOUT = VS/2,输入失调电压典型值为±150uV。
官网可以下载到Vos的TINA仿真电路

上图中,左上为官方设计的Vos仿真电路,但是其测试条件与数据手册中的测试条件不一致。
差异1,供电电压是±2.75V,而数据手册的测试条件中为Vs = 5V;
差异2,负载条件不一致,官方仿真电路中负载为10pF电容,而数据手册测试条件中的负载为1Kohm电阻。
虽然存在以上差异,但是仿真结果是正确的。
右上为Vs等于5.5V,运放负载为1Kohm条件下的仿真,可以看到,输入失调电压的仿真结果也与数据手册一致。需要注意的是,这个设计中使用的OPA350仿真元件是从官方设计中复制得到的。
右下的仿真,在右上的基础上,将Vs调整为数据手册测试条件中的5V,可以看到,Vos变为127.66uV。
Vos是受运放供电条件影响的,这个变化是正常的。那么数据手册中在Vs等于5V条件下测得的输入失调电压典型值为±150uV就与TINA仿真结果不符了。
其实TI自带的器件库中是有OPA350、OPA2350及OPA450的


但是如左下仿真结果所示,与数据手册中的输入失调电压典型值差异明显。且OPA350、OPA2350、OPA4350在同样电路中的输入失调电压仿真结果均不相同。
问题1. 运放类的电路仿真,如Vos,其测试条件是参照数据手册还是官方的TINA仿真电路?
问题2.TINA自带的器件库,是否会与真是器件参数有较大差异?
问题3.在进行电路仿真时,是否需要搜索对应的官方TINA仿真电路,在官方仿真电路的基础上根据需要进行修改,这样得到的结果是不会更真实?