This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA219: INA219烧毁原因分析

Part Number: INA219


利用INA219作为电池输入的电压电流采集(前端未加TVS),在使用过程中出现INA219整体烧毁直接冒火碳化,请问出现这种问题一般什么原因导致?浪涌?

  • 您好,

    您可以附上您应用的电路图吗?是哪几个管脚烧掉了?采样电阻是多少?所要测的电流范围是多少?您可以给出更多有关您的应用信息吗以方便分析问题原因。

  •   看不出是哪几个引脚烧了,判断是电池的VCC跟GND直接短了才能烧成这样,直接没了;采用电阻5毫欧,电流范围0-3A;设备正常运行一端时间后出现这个情况,一共出现两次,别的同样电路复现不出;想看看有没有类似案例,或者是因为浪涌导致的INA219烧毁是否会出现这个现象

  • 纠正下烧毁那个芯片是电池端,没有检测电流,直接将V+和V-连在一起,只检测电压

  • 烧的确实挺严重的!被测回路是怎样的,可以附上被测回路的电路图吗?电路图中看到2路将V+和V-连在一起的,这是分别检测的2路电压信号吗?两路都有问题吗?

    这应该不是浪涌导致的,烧成这样应该是过流导致的。

  • 2路只检测电压的是值两个电池接口,当时只接了烧毁的那一路,这是个太阳能充电管理电路,另外就是太阳能电池板输入,负载输出接口;负载接到下级电路;没有什么特殊之处,而且同样设计已经用过一段时间了,在别的地方还没有遇到问题,这次使用过程出问题也是最开始是正常的,过了一段时间突然这样;过流是由于什么原因导致的呢?正常不会这样,我能想到的就是电池的VCC和GND在INA219这里短路了,然后直接过流烧掉INA219,但是不明确什么原因导致

  • U7和U8是2路分别采集2个电池的电压?网络标号 BT+1和BT+2分别是2个电池的电压?电池的电压是多少?电池的负极与 INA219共地吗?

    因为我根据目前的信息也看不出是哪里的原因,所以想了解INA219的被测回路。

  • 4串锂电池,12-16.8V;负极供地;两路一样的,只接了一路

  • 电池电压12-16.8V范围符合INA219的电压检测范围0V 至 26V,这里没问题。电池的负极与 INA219共地也没问题。

    而且同样设计已经用过一段时间了,在别的地方还没有遇到问题,

    这里指完全一样的设计吗?应用场合也一样吗?

    别的地方还没有遇到问题”是使用了多长时间了呢?前后使用的INA219是同一批次购买的吗?都是在TI官网购买的吗?有没有可能是货源的问题