This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

全差分运放的输出共模电压VCM的供给

Other Parts Discussed in Thread: LMH6518, LM8272, REF3312, OPA365

一个全差分运放LMH6518

给他的Vcm供给1.25V

而他的VCM Input Bias Current在ALL GAINS的情况下最大+-20nA.

请问可以直接用基准源供给么?

或者基准源+一个LM8272电压跟随供给可以么?会不会超过规定电流?

  • LM8272本身的Ib就比较大,典型值在20nA. 建议楼主采用REF3312+OPA365电压跟随。

  • Hi Yang,

    VCM Input Bias Current 是偏置电流,跟“规定电流”的限制没什么关系。所以,你可以直接接基准电压,当然加个buffer效果更好。

  • 楼上说的没错,但是Input Bias 电流形成offset电压,对输出造成影响,所以在选电压跟随放大器时,还是建议选用offset和ib都比较小的放大器。

  • 通常的全差分运放的Vcm 用来设定输出Vou+/-的DC水平,即平均高度。本身不会被运放放大,即如果输入1.25V,那么OUT就会被抬升1.25V。

    所以这里的bias电流主要看会不会影响实际输入端的电压水平。 加跟随器可以实现低阻抗的输入,当然如果没有这么高要求应该可以不加,相对电源噪声或输出影响属于很低的水平。

    当然LMH6518 如果有特别这样的要求请指正。