Part Number: OPA656
将OPA656U用于放大电路中 响应曲线最高值被削弱,这是为什么。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我上面说的负载是指输出端外接的电路,输出端是悬空测量的,还是有外接电路时测量的。
上图中黄色曲线和蓝色曲线分别是什么曲线?和您描述的输入信号幅值2.24mV不对应。
您输入的信号频率范围是多少?对于高频信号,可以大约等效为-1倍的反向放大电路,因为对于低频信号1nF并不是直通的,它存在一定的幅值衰减。
对于RG和RF,建议使用 RF || RG < 200 Ω的电阻,因为电阻太大的话,因为一些寄生电容会对其高频特性造成一定的影响。
建议您使用仿真软件仿真其幅频和相频曲线,以查看其各参数在各频段对其输出曲线的影响,然后调节各参数以达到期望输出。