Other Parts Discussed in Thread: TLV3501, , TLV3502
需要设计窗口比较器电路 用于过流保护检测。被检测电流为三相半桥BLDC电机驱动电路母线电流,测量该电流采用磁通门传感器
被测电流为+4A时,传感器输出为+1.28V
被测电流为-4A时,传感器输出为-1.28V
考虑保护电流阈值,正向时为+3A,对应传感器输出为+0.96V
考虑保护电流阈值,负向时为-3A,对应传感器输出为-0.96V
对±0.96V信号增加2.5V直流偏置,即正向保护电压阈值为3.46V,负向保护电压阈值为1.54V,利用2903实现窗口比较
设计仿真电路如下图所示

仿真结果如下:

以反向保护分析,设定的负向保护电压值为1.54V,但是从红色标识线a看,输入电压下降到1.48V即对应的实际电流值大于希望触发保护的-3A时,比较器输出才发生跳变,这是为什么呢?
而且比较器输出重新回到高电平状态是在1.63V,大于设定的比较阈值1.54V,这是为什么呢?
触发保护的1.48V与解除保护的1.63V,二者相差了150mV?
同样的电路,用TLV3501仿真,就没有以上问题
TLV3501仿真电路

仿真结果

可以I看出,触发保护和解除保护的阈值都是1.54V,与预想结果一致,请问为什么2903和3501会有以上差异呢、