This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BOOSTXL-3PHGANINV开发套件中使用INA240A1检测电机相电流
其典型应用如下图所示:
由上图理解,采样电阻串接在三相绕组中,这与采样电阻串接在下桥臂与GND之间的连接方式不同,因此在这里的典型应用图中使用了正反馈连接方式。
然而,BOOSTXL-3PHGANINV中的INA240使用了负反馈的连接方式,如下图所示:
问题1:若如此,每相电流的相位不就是差了180度,请问为什么要这样设计呢?
问题2:左侧的注释“Swap IN+ and IN- if easier to layout”是什么意思呢?直观理解根据布局布线的难易可以交换IN+和IN-?这是为什么呢?
您好,Swap IN+ and IN- if easier to layout的意思是,为了方便layout,可以将IN+ 和IN- 交换。
因为对于芯片来说,IN+ 和IN-两个通道哪个作为正,哪个作为负都是可以的,有很多差分信号器件,在走线的时,可能layout不方便,那么就会将差分信号极性对调,比如前端输出的Vout-接输入IN+,VOUT+接IN-,对于运放来说,也是同样的,如果INA240的IN+和IN-互换,那么也可以将与之连接的motor端的对调,这样就不会发生相位翻转。
您好 感谢帮助 您提到的为了方便 运放两端哪端为正负都行 这个可以理解
不过对于氮化镓套件中240的连接方式还是不太理解
难道240手册中的典型应用与氮化镓开发套件中测得的电流相位是相同的吗?
难道240手册中的典型应用与氮化镓开发套件中测得的电流相位是相同的吗?
套件中的应用不一定和datasheet中的相位是相同的,因为INA240是可以支持双向电流检测的。