Other Parts Discussed in Thread: LM119,
规格书里面的偏置电流最大值和最小值是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 ,datasheet中给出了不同LM119后缀型号的电气参数表格。比如LM119/883的Iib范围如下:可以看出给出了双电源+-15V时和5V单电源供电时最大输入偏置电流Iib的值。 因为datasheet中只给出了最大值,因为我们知道,输入偏置电流或者失调电压越小越好,理想的话为零,所以手册中只给出了最大值。 只要不超过这个值就没问题。 datasheet Page6-10列举了不同后缀的参数表:https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm119qml.pdf
注意: 表格后面sub-groups指的时在常温25度或者125度测量的。 不同group的测试条件参考Table 1. Quality Conformance Inspection
您好,0.95uA的测试条件在后面写道:Sub-group 2和3. 根据Table1可以看到,分别是在125度和-55度的测试条件下,因为输入偏置电流是随着温度的变化而变化的,所以常温下25度的最大值应该参考0.475uA那个值。您这边测试下来稍微高一些。 电气性能都正常吗?
艾瑞是我们的代理商。 客户订购的是哪个型号? 因为LM119QML这款军用品, 我看了下不同Orderable 型号Iib的最大值还不同。
SMD 5962-9679801的最大值为0.475uA,但是您看SMD 5962-9679802这个订购型号,最大值就1.0uA。
型号LM119J/883,完整型号
不必客气,那测下来500nA的话是比datasheet中稍微高了些。
如果客户对输入偏置电流要求比较高的话,就建议它使用精度运放,选择一些输入偏置电流比较小的器件,比如用于微弱电流放大的应用,这类应用的话就要求运放的输入偏置电流极低,降低由于Iib带来的误差。
您好,这是一个双路比较器,另一路测试下来Iib的值也是这样偏大吗?器件是否会由于过压或者ESD的冲击,造成器件部分损坏,这样也会导致输入偏置电流增加。
还有就是有没有更换IC试试,测量下来Iib的变化,因为由于工艺的差异,每个器件之间的Iib的值也会有差异,但是只要不超过最大值就是没问题的。
您这个表格是LM119/LM219的输入偏置电流,完整的数据手册参考:https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm119.pdf
产品主页https://www.ti.com.cn/product/cn/LM119
而客户使用的型号为LM119QML,产品主页为:https://www.ti.com.cn/product/cn/LM119QML
您好,那对于购买IC的问题,
请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。
Ti.com购买订单号
详细描述问题
如有任何问题,请再联系。您好,常温初测不合格,我这边没有遇到过,芯片也没有受到过外界过应力,或者其他温度的影响,所以不好分析是什么原因导致。
质量上的问题我还是建议您联系客户支持中心为您做售后。
用手触摸会导致常温初测不合格吗?
我认为应该不会。LM119 在HBM 模式下的ESD防护等级为800V,所以用手触摸我认为不会导致失调电流偏高。
LM119或者LM119QML都是HBM mod下,ESD防护等级为800V.
我建议如果您在艾睿买的,艾睿是我们的代理商,发现电气参数偏高,和datasheet不一致的时候,可以按照我上面给您的步骤去联系客服,他们会帮您做售后。因为您不是在使用过程中发现的问题,初测发现电气参数偏高,所以应该也排除操作不当导致芯片过应力,或者芯片损坏的情况。