Part Number: LMV321-N-Q1
Other Parts Discussed in Thread: LMV321


波型圖:
黃:輸入電壓110vac
紅:OPA輸出
藍:OPA電源(3.3v)
如上圖,此電路是用在三相PFC電路輸入電壓回授,當輸入電壓到110V,且系統開始正常工作時,我的opa輸出電壓會變形,正半週被衰減。但OPA電源沒有衰減,一樣維持3.3v(單電源供電)
而單純輸入電壓,PFC不動作時,OPA輸出就會正常不會變形,
請問這是因為PWM干擾所造成的嗎?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LMV321-N-Q1
Other Parts Discussed in Thread: LMV321


波型圖:
黃:輸入電壓110vac
紅:OPA輸出
藍:OPA電源(3.3v)
如上圖,此電路是用在三相PFC電路輸入電壓回授,當輸入電壓到110V,且系統開始正常工作時,我的opa輸出電壓會變形,正半週被衰減。但OPA電源沒有衰減,一樣維持3.3v(單電源供電)
而單純輸入電壓,PFC不動作時,OPA輸出就會正常不會變形,
請問這是因為PWM干擾所造成的嗎?
您好,
110V交流信号您是怎样接入 LMV321差分电路的?110V交流被测信号是否与 LMV321使用同一个参考点?
而單純輸入電壓,PFC不動作時,OPA輸出就會正常不會變形,
而这种情况,具体是怎样输入电压?与上述异常时有什么区别?
110v的L接到反相端1020k ohm左側,N接到同相端1020k ohm左側,如電路圖所示
當我把PFC 輸入Choke斷開後,亦即輸入電壓不會進入到我的主電路,僅連接到輸入電壓回授電路,此時opa輸出就會正常,
但當PFC功能開始動作時,我的電壓回授輸出波型就會被截掉,我嘗試變更對地的1nf電容,當加大到3.3nF時,PFC鎖相就會異常,變小到100pF時,
我的OPA輸出電壓波峰變成尖波而不是被截掉。不知道是不是MOS切換造成的干擾,我的PFC切換頻率為65kHz.
是否需更換電路,先透過隔離線性OPA,再進行Gain調整後進MCU?
非常抱歉,我对PFC功能不了解,也不明白您说的回授電路。我有以下疑问:
上图中110V是什么信号?它是一个电路的一部分还是仅是一个输入信号?
电压回授电路是什么电路?
OPA输出接在哪里了?是否与OPA后级电路有关,断开后级电路,OPA输出还是这个现象吗?
PFC切换频率为65kHz,OPA输出频率是多少?看下OPA输出上的干扰频率与PFC切换频率是否一致?