This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMC6484: LMC6484做的RC振荡器,接上传感器波形会出现尖刺

Part Number: LMC6484

电路如上图。

接上电导率传感器,波形出现尖刺。

把传感器换成电阻,尖刺减小。

有大佬能分析出是什么原因造成的尖刺吗。

  • 您好,

    上面截图您是用TINA绘制的吗?您可以附上TINA仿真文件吗?下面红色圈内是否为交叉点?VF3端是传感器接入端是吗?

  • 是TINA绘制的,VF3是传感器接入端,红圈交叉点没有连接

  • 非常抱歉,U3及后端电路的工作原理没有看明白,您可以附上此电路的参考来源吗

  • 不好意思,三极管的方向放错了,应该是这样放的

  • 接入VF3的传感器很可能是个容性负载,造成了电路不稳定,在VF3接入传感器之前,串入一个隔离电阻,可以解决这个稳定性问题,我用TINA仿真的是可行的,如下仿真文件:

    1 - autosave 22-04-24.TSC

  • 好的,谢谢,我在测试一下


  • 视频里的波形是串了一个110Ω的电阻,效果不是很理想。

    50欧姆的电阻也试了,效果一样。

    我这个电路最终的问题是,传感器输出的电流194uA(万能表ACI档测的),经过1k电阻峰值检波,输出的电压是207mV。不知道是不是波形上的毛刺影响的。

  • VF3输出端加隔离电阻与不加隔离电阻实测输出有区别吗?

    VF3是运放U3的输出端,您为什么将VF3的输出接传感器的输出?

  • 仿真文件里的R11是模拟的传感器,实际电路里传感器和R11的接法是一样的。

  • VF3输出信号是传感器的驱动信号吗?如果是的话,您可以使用其他已知信号驱动传感器吗?以查看传感器后级电路是否工作正常?

  • 不知道是不是波形上的毛刺影响的。

    您这里具体指哪个波形上的毛刺?您可以先把这个波形上的毛刺解决掉,再测VF3带传感器的情况吗

  • 你好,这是我用外部的方波驱动传感器的波形,没有串联电阻,传感器输出电流202uA,最终测得电压是219mV。正确电压不应该在202mV吗???

  • 这是我用外部的方波驱动传感器的波形,没有串联电阻,传感器输出电流202uA,最终测得电压是219mV。正确电压不应该在202mV吗???

    您的意思是使用外部方波驱动传感器,传感器输出也存在问题?

  • 我希望您把问题理清了,因为这不是一个电路的问题,看您给的仿真文件,里面至少包含3个电路的级联。因此,希望您把每级电路中的问题都搞明白,一个一个去解决。

    不知道是不是波形上的毛刺影响的。

    您这里具体指哪个波形上的毛刺?

    VF3输出信号是传感器的驱动信号是吗?

    VF3输出端加隔离电阻与不加隔离电阻实测传感器输出有区别吗?因为在您原始帖子中提到“把传感器换成电阻,尖刺减小。”