Part Number: LMC6484

电路如上图。

接上电导率传感器,波形出现尖刺。

把传感器换成电阻,尖刺减小。
有大佬能分析出是什么原因造成的尖刺吗。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
接入VF3的传感器很可能是个容性负载,造成了电路不稳定,在VF3接入传感器之前,串入一个隔离电阻,可以解决这个稳定性问题,我用TINA仿真的是可行的,如下仿真文件:
这是我用外部的方波驱动传感器的波形,没有串联电阻,传感器输出电流202uA,最终测得电压是219mV。正确电压不应该在202mV吗???
您的意思是使用外部方波驱动传感器,传感器输出也存在问题?
我希望您把问题理清了,因为这不是一个电路的问题,看您给的仿真文件,里面至少包含3个电路的级联。因此,希望您把每级电路中的问题都搞明白,一个一个去解决。
不知道是不是波形上的毛刺影响的。
您这里具体指哪个波形上的毛刺?
VF3输出信号是传感器的驱动信号是吗?
VF3输出端加隔离电阻与不加隔离电阻实测传感器输出有区别吗?因为在您原始帖子中提到“把传感器换成电阻,尖刺减小。”