Part Number: INA301
Other Parts Discussed in Thread: INA302
INA301中关于比较器的电性以下三项不明白具体含义,以及对应用上会有什么影响,麻烦帮忙解答。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,INA301内部集成的是一个迟滞比较器,迟滞比较器的原理可以参考Figure38。 Vih即VT+(Vlimit),Vil即VT-(Vlimit-).
可以看到当比较器的输入(即内部运放的输出)大于Vlimit的时候,输出发生跳变,输出Alert为低电平,当比较器的输入低于Vlimit-时,输出Alert发生跳变输出为高电平。

下面input leakage current指的是比较器的输入漏电流为1uA。
您好,感谢您的反馈,昨天看到您的这个问题之后,我也同时去确认了下这个问题。
不止INA302,还有类似其他电流感应器的数据手册中,在comparator的电气表格下面给出了Vih和Vil的范围 ,事实上,这里的Vih和Vil不是针对比较器的电气参数,指的是这个器件的数字输入引脚的高低电平的阈值,但是把这两个参数列到了comparator的下面,造成误解,很抱歉。 这里我们也去反馈了,希望在后续的新版本的数据手册上进行更新。 给您带来不便非常抱歉。