Part Number: INA333
您好,我将一个压力传感器接ina333,RG的为100R(增益为1001),5V的供电,如图,左侧接插件接一个压力传感器
问题:1、VIN+和VIN-用万用表测量一个是3V一个是1.5V,没压力时不是应该一样吗?
2、输出一直是个稳定的5V,没有变化。
压力大概是0.2mV
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
1、
1、VIN+和VIN-用万用表测量一个是3V一个是1.5V,没压力时不是应该一样吗?
INA333输出电压是Vout = G* (VIN+ - VIN- )+VREF; VIN+和VIN-一个是3V一个是1.5V,而增益为1001,输出肯定饱和了,为电源电压。
您这里说“没压力时不是应该一样吗”,具体是什么意思,您可以详细说明吗?
2、
输出一直是个稳定的5V,没有变化。
这里测量的INA333的输入管脚(VIN+ 、 VIN- )处的电压是多少?可根据Vout = G* (VIN+ - VIN- )+VREF这个公式计算输出电压
对于INA333模拟输入管脚,建议去掉C2和C3;
1、INA333前面接的是一个压力传感器,测量的VIN+和VIN-的值不一样是什么原因哪?
压力传感器断开与INA333的连接,传感器输出正确吗?
2、这个仪表放大器容易成为比较器吗?
不能成为比较器,因为其内部是由3个运放构成,输出端的运放A3是差分电路,不会构成正反馈;但是如果输入不满足仪表运放的输入范围,输出就会饱和输出,即输出会趋于电源电压或0V
您好,计算的压力传感器对仪表放大器VIN+和VIN-的电压是3V左右,上面提供的电路图中没有焊接C2和C3。用5V电源供电时会将其电压拉低,如下图,当设置的电流为20mA时,电压拉低到了1.8V;如果设置的电流为30mA时拉低到了2.3V;10mA时1.2V。



问题:1、根据上面描述,电压为什么会被拉低哪,具体拉低的原因会是什么?
2、根据上面图中的值,示波器量输出端,有时会出现一会儿是高饱和电平,一会儿是0,有时会是一个1.5V左右的电压,能帮分析下吗?输入范围只有输入电压的要求吗,是VCM的范围为(V-)+0.1~(V+)-0.1这个指标吗,我设置的值应该是在范围内啊?别的还可能是哪个参数会超范围哪
3、上面相同的电路,昨天晚上测试,设置的5V/20mA的供电,电压被拉低到差不多2.8V,输出端可以测出VIN+和VIN-不同输入产生的波动,如下图;但今天再打开设备相同的设置,电压就被拉低到1.8V了,输出也测试不到信号


问题有些多,辛苦给回复下,谢谢!
传感器两个信号的输出端是1.1V,INA333的输出差不多是1.2V
这个输出是正常的吗?
增大电流应该是会饱和,因为增大电流只有一个高压,检测不到信号。
增大供电电流时,传感器输出正常吗?您可以给出这种情况下的INA333输入和输出波形吗?