TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA211: OPA211 关于偏置电流引起的电压误差的计算

Part Number: OPA211

I saw the following calculation in the training video on the official website, but I can't understand why in the calculation of the output error caused by the bias current, the errors seen from the non-inverting terminal and the inverting terminal need to be added instead of subtracted. Woolen cloth?

For example, when calculating Vib, why not Vib=ib(Rin-Req) but Vib=ib(Rin+Req)?

  • 您好,

    运放的输入偏置电流Ib是由于运放两个输入极不对称或有输入保护ESD二极管的漏电流造成的,我们可以把其理解为,在理想运放的两个输入端都串联进了一个电流源(如下图所示),这两个电流源的电流值一般不相同,方向也可能不同。也就是说,实际的运放会有电流流入或流出运放的输入端(与理想运放的虚断不太一样)。

    视频中这样计算应该是考虑了两偏置电流方向不一致的情况,在这种情况下计算出的输出误差大一些

  • 可是规格书里面的Ib不是指的 (Ib+)+(Ib-)/2 ,是两个ib的平均值吗?感觉是,应该是这个平均值ib*两个管脚的电阻之差得到这个偏置电压么

  • 这里的关键是运放两个输入管脚的偏置电流的方向不一致,如下OPA211数据表截图,可以看出其输入偏置电流典型值是±60nA,因此运放两输入管脚的偏置电流的方向可能不一致,在这种情况下,在电阻上产生的偏置电压,方向也可能是相反的,在相反的时候,产生的输出误差越大,因此在计算总的偏置电压时,应该选取误差最大的情况,因此计算时是相加的

    在您给出的截图中,如下箭头所示,最后也是选取误差最大的值:

    希望以上解释清楚了您的疑惑,若不清楚,请回复帖子

  • 上一个视频里介绍的Vout_IB = IB * R2,不是应该是IB * R1¦R2吗? 

    视频2.2计算是IB*Ieq, 视频2.1计算是IB * Rf,感觉哪里有些问题。 

  • 您好,Kai,新的问题建议您发新帖,方便我们及时跟进和其他用户检索