This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMH6702: 是否可以用于10ns/100mV信号的跟随和放大?增益带宽积如何选择

Part Number: LMH6702
Other Parts Discussed in Thread: OPA693, , TLV3501

1. 待测波形如下,2.7V直流有个10nS/100mV 的电压跌落

2. 想评估下LMH6702和OPA693是否可以用于“2.7V直流有个10nS/100mV 的电压跌落”波形的跟随,和10ns/100mV跌落电压的放大(高通滤波去除直流部分)

3. 高速运放的增益带宽积如何选择,比如10ns/100mV 的信号,放大3倍,带宽增益积需要多少才能满足,3*100Mhz*H?这个系数H选多少?系数选5?

4.CFA 做跟随和放大有哪些需要注意的地方?CFA 可以做跟随的吧?

  • 您好,

    1、上图波形的电压跌落幅值是多少呢?看纵坐标都是2.7V,纵坐标值是否有误?

    2、这里您需要从多少伏放大到多少伏?或者说信号的输入和期望输出幅值是多少?

    3、CFA没有增益带宽积这个参数,它的带宽由反馈电阻RF决定,增益由RF和DG共同决定;

    3*100Mhz*H?这个系数H选多少?系数选5?

       3*100Mhz*H 这里是什么?H是指什么?

    4、我认为需要注意的地方有:

    CFA 反馈电阻RF的选择应根据数据表中特定的范围内选择;

    在CFA反馈回路中应谨慎使用纯电容型回路,因为这很可能造成电路震荡;

    CFA 可以做跟随,但需要接RF,RF值需使用数据表指定的值;

  • 1. 电压跌落幅值是算100mV吧,纵坐标都是2.7V,应该是因为波形中跌落的是10mV,TI-Tina的分辨率没分出来吧

    2. 放大的话输入信号10ns(100MHz)/100mV,输出300mV~1V;

    3. 这个是算高速运放增益(3)带宽(100MHz)积,选型时高速运放的增益带宽积需要乘以系数H吗?就是需要留余量(H)的话怎么评估(假设10ns/100mV的信号,放大3倍)。

    3*100Mhz*H?这个系数H选多少?系数选5?
  • LMH6702的压摆率SR=3100V/us,SR=2π*fmax*Vopp=2*3.14*100MHZ*0.1V=62.8V/us<3100V/us, 压摆率满足要求;

    2. 放大的话输入信号10ns(100MHz)/100mV,输出300mV~1V;

    这里的意思是输入0 ~100mV,输出300mV ~1V,对应的转换公式y=7x+0.3V;y对应输出,x对应输入;也就是增益为7倍,偏置0.3V;

    看下面表格截图,在增益为10时,输出2V时,带宽可以到140MHZ,因此增益为7时,也是没问题的;

    3. 这个是算高速运放增益(3)带宽(100MHz)积,选型时高速运放的增益带宽积需要乘以系数H吗?就是需要留余量(H)的话怎么评估(假设10ns/100mV的信号,放大3倍)。

    首先,GBW是VFA运放的参数,关于GBW,我认为这个主要在于对于信号频率的估计准确度,所设增益与输入信号的最大频率的乘积要小于所选运放的GBW;同时注意运放给出GBW值的条件,看下应用此GBW值时是否满足此条件,一般是在小信号的应用下给出的,关于大信号,还要考虑压摆率是否满足,即2π*fmax*Vopp要小于所选运放的SR;

  • 好的,非常感谢~如下图是用LMH6702做运放的仿真图,待测信号经过高频滤波,然后LMH6702放大,再通过TLV3501比较器,仿真出来结果应该为3.3V 中间1个低脉冲,现在结果不对,有什么建议嘛?为啥VF1 处的波形就不是期望了的

  • 您所附图片不清晰,您可以附上您的仿真文件吗?

    您期望的VF1 处的波形是什么样的,可以给出您期望的输出波形吗?