你好 我有一块ucc28070 5kw的PFC的评估板 上面有一个LM139的比较器 单电源13V供电 起保护作用的 但是他价格比较贵 我想用LM2901替代。我查阅了一下资料 发现两者有一个参数AVD :large-signal differential-voltage amplification 不一样 是否影响使用 温度范围都符合我们的要求 能解释一下这个参数的具体指什么
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
差分信号电压放大倍数,或叫差分电压增益。定义为开环下输出电压的改变量与两个输入端之间电压改变量之比,与开环增益AOL比较类似,但AOL是在无负载下测量的,AVD是在有负载下测量的。这在输出增益要求严格的时候需要考虑的。
hi: Mister Lei , 我想请问你下,使用LM2901D需要注意哪些事项,以保证我芯片的正常工作。目前同样一批货,但是焊上一个有问题,换上另一个却没问题了。所以想请教你下
应该两者除了工作温度不一样时可以替代的。
你具体的应用电路是什么样子的?还有损坏是什么现象?