This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于单电源运放使用参考电压的问题

一般双电源的运放,都可以使用单电源供电,1.如果使用单电源供电,是否需要加参考偏置电压?

2.如果我需要放大的信号是单极性的,使用单电源供电的运放是否需要偏置电压?

3.加了偏置电压后,运放的输出电压是以偏置电压为基准还是以地为基准?

  • 理论上加不加偏置无论对双电源还是单电源都是一样的,主要看输入范围是多少,这个范围在datasheet中都会给出输入范围:(V+) - x 到 (V-) + y,当单电源的时候只要将V+ 或者V- 看做0 即可。所以您的问题:

    1. 按照输入范围来决定。

    2. 同1。

    3. 比如一个简单的放大用法,您加了2V 偏置,则输入为 Vin + 2V, 那么您的输出就为:(Vin + 2V) * Gain  

  • 一般双电源的运放,都可以使用单电源供电,

    1.如果使用单电源供电,是否需要加参考偏置电压?

    不是必须的。

    2.如果我需要放大的信号是单极性的,使用单电源供电的运放是否需要偏置电压?

    不需要。

    3.加了偏置电压后,运放的输出电压是以偏置电压为基准还是以地为基准?

    以参考电压或者参考电压倍数关系的电压为参考。

  • 楼主也可以考虑采用输入轨对轨的运放,使得能线性转换的输入范围更宽