This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA333: 输出电压特征为50HZ,100mV是否正常?

Part Number: INA333
Other Parts Discussed in Thread: REF5050,

电路原理图如下:

电路说明:5,6触点焊接1个应变片(可以理解为电阻),标称值120Ω±0.5Ω,VREF电压为2.5V,使用的TI的REF3025芯片,INA供电采用5V或者VREF50供电(5V为7805的输出,VREF50为采用TI的REF5050芯片,实际2选1)。

测试:通电时,各测点电压均正常。

          开始使用的是开关电源输出12V,应变片不变时(理论值为120Ω),Vout输出有交流信号输出

           第二次采用蓄电池(12V/60AH)给测试板供电,,其它条件不变,Vout输出仍然有交流信号

VOUT输出信号如下:

  • 您好,

    整个电路板仅有以上电路是吗?没有其他电路了?

    VIN是12V供电电源输入端是吗?

    这个50HZ很可能是工频干扰,因此测试时建议您远离220V市电或相应设备;

    您将下图中两个红色圈内的节点短接起来,即输入差分电压为0,共模电压不变,看INA333的输出是怎样的?

  • 感谢您的回复!

    1.整个板只有以上电路,测试板,主要验证应变片及INA333芯片。

    2.VIN是12V电源输入端。

    3.对,当时我这边讨论也认为是工频干扰,把测试板放在一块铝板上,周围220V设备全部关闭,只保留示波器,电路焊接应变片,INA333输出还是会有交流信号。

    4.按照您的提示,我将5,6点之间焊接1个固定电阻120欧姆,这样电桥就平衡了,实测VIN+、VIN-相等。

    5.补充了如下测试,使用示波器分别测电源输入、各测试点交流纹波情况,测试结果如下:(示波器通道设置为AC模式,探头比例1:1)

    结论:使用开关电源12V(研发专用电源)或者蓄电池(12V/60AH)对电路供电,结果影响不大,不是电源差异造成。

  • 通过您以上的测试结果,很可能是应变片本身产生的交流信号;您在5,6触点之间焊接应变片,用示波器测量应变片两端的电压波形,看是怎样的?

  • 您好1!我这边实物PCBA布置如下:

    补充测试如下:(接入应变片)

    应变片端点1测试数据(示波器通道设置为交流档,探头比例1:1,如下测试设置均相同)(INA333的VIN-信号基本与下图一致)

    应变片端点2测试数据:(INA333的VIN+信号基本与下图一致)

    INA333的Vout测试数据:

    将Rg由100欧改为1KΩ,放大倍数改为100倍,其它条件不变,Vout测试结果如下:

  • 应变片两端的波形幅值太小,看不出什么来;

    下面表格测试VIN-和VIN+的峰峰值的时候,是否测到了50HZ?测VIN、5V、2.5V、REF50的峰峰值的时候,上面纹波的频率是多少?

    另外,传感器接线太长了,容易耦合干扰信号,建议缩短传感器接线的长度;

  • 感谢回复!

    我这重新测试了一下VIN-,VIN+,发现是波动的信号,但不是呈现周期性。

    另外测试设备影响:示波器的本底噪声是存在的,我这边用的示波器估计本底噪声在5-10mV之间。

  • 我这边用的示波器估计本底噪声在5-10mV之间。

    这样示波器底噪太大了,INA333对输入信号放大100倍,输出才是7.8mV的峰峰值,检查下示波器鳄鱼夹的地线内部是否连接良好?可以换台示波器测量吗?看下是否是示波器的原因?

  • 我上面的描述不严谨,我按照网上的方法,测试了示波器的底噪约为760uV。

  • INA333对输入信号进行100倍放大,输出是7.8mV的峰峰值,可以计算出输入端信号峰峰值是78uVpp,在这计算出的78uVpp输入信号里还包含一定的放大器的输入失调电压,并且也不能排除耦合进去的幅值很小的工频干扰;即输入端的78uVpp是噪声+失调电压+工频干扰+传感器信号的总的幅值,工频干扰可能占主要成分,因为经过较大倍数放大后表现出的是50HZ正弦信号。

    因此,这里主要的问题不是工频干扰的问题,而是传感器应变片输出的有效信号太小的问题,以至于淹没在上述信号中。

    传感器应变片输出电压幅值较小的话,那么就是INA333不能实现对其有效测量,因为INA333仅输入失调电压就10uV(典型值),另外还包输入偏置电流、输入电压噪声、输入电流噪声、增益误差 、增益非线性等引入的误差。

  • 如果要想使用INA333对传感器应变片进行有效测量的话,那么传感器应变片的差分电压至少是INA333输入失调电压(±25 ±75/G)uV的10倍以上,这样应变片信号才不至于淹没在其他无用信号中。

  • 感谢回复,这里有个信噪比的问题,待测信号值如果太小确实是测不准的,我这边更换应变片信号再测试一下看看。

  • 是的,信噪比的问题;

    好的,等待您的反馈