This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA859: 求助opa859异常输出1.4mV电平

Part Number: OPA859


目前采用OPA859作跨组放大器使用,发现部分器件OPA859的输出,会默认输出一个1.4mV左右的电平。

将PD信号拉低这个输出也不会消失,并且该输出的幅值跟Rf的取值也没有关系.

而有的器件输出却又在0.2mV以下,请帮忙确认下贵司该器件是否存在这样的一致性问题?

如果有该问题,请问该器件在PD拉低的场景下输出的范围是多少?

  • 您好,有接输入信号吗?还是输入悬空时发现上电后,默认输出1.4mV电平?

    只是部分器件有是吗?

    关于PD引脚拉低,输出幅值的问题,参考下面两个波形,一个是PD由低到高,晶体管打开输出电压的过程,一个是PD由高到低变化,晶体管关闭输出电压的过程。这个是在VIn+=0V,Gain=1的前提下测试的,可以看到输出是在+-1V左右摆动.

  • 我们是在测试的时候发现部分单板,在无信号的时候输出有异常。然后我们检查发现,部分单板的OPA859默认会输出1.4mV左右的高电平,我们把VIN悬空,以及PD拉低后,1.4mV的电平同样存在。

    我们测试了大概20pcs单板,其中有17块单板小于0.2mV,1块单板1mV,两块单板1.4mV左右

  • 您好,无信号指的是输入有接,但是没有给输入信号是吗? 因为使用运放时,输入端不建议悬空,悬空的话可能会耦合进噪声。 

    另外,附上您的电路看下,Rf 值多大?

  • 我们的电路图类似这个,我们在默认关闭APD电源(V140)的时候,在VF1处测试发现电平为负电平。在VF2处测得电平为1.5mV,断开R2后,VF1负压消失,VF2仍然为1.5mV,断开R4,VF2的值仍然为1.5mV,修改R1的值,VF2的值无变化。拉低PD,VF2的值无变化

  • 您好,APD关闭电源或断开R4的时候,OPA859的输入失调电压和偏置电流会通过反馈电阻形成一个回路作用到输出端。

    您的被测信号有直流分量吗?如果没有的话,只关心交流分量,可以在输入输出接耦合电容,将直流分量消除。

    除了您目前的实验,APD正常工作时,OPA859能否正常工作?

  • opa859可以正常工作

    目前主要测试的就是直流值

  • 您好,如果测试的直流的话,那选择运放时就需要选择输入偏置电流极小的精度运放,以免由偏置电流作用到输出端对信号输出造成影响。

    您所测试的直流范围多大?