设计目的,如图1所示:我的目的是用U1(LM397MFX)比较器,通过它的引脚3的输入电压来让它的4引脚输出15V或者9V的电压。
但现在是给LM397MFX的电源都接通,同时正向输入电压引脚(VIN+)悬空的请款下,结果用万用表检测到这个芯片的3引脚和1引脚的电压都是同样的8.7V的样子(相对于0V)。4号引脚输出14.8V左右电压。很疑惑为什么3号引脚会检测到电压.。所以又做了如图2所示的测试实验。

图1
VS引脚节+15V的电压,GND接0V的电压,(VIN+)的RZ4左边同样悬空。结果用万用表测得3号引脚还是又5V左右的电压,4号引脚输出+15V左右电压。
没能达到预期的电压比较的结果,找不到问题所在,希望工程师可以帮忙解答下,万分感谢!

图2