This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMV7219: 输出不了方波,只能输出三角波

Part Number: LMV7219

要把正弦波转为方波,只能输出三角波,4至6MHz

  • 您好,

    您可以附上您用的电路图吗?比较器供电电压是多少?输入的正弦波信号幅值是多少?

  • 电源单边3.6V,正输入上下20k电阻分压到Vcc/2,信号通过1nF电容、1k电阻引入,测量正弦波幅值为0.25V。负输入用上下20k电阻分压至Vcc/2。测量输出波形类似三角波或锯齿波。加上20k正反馈电阻,也是一样。

  • 您是像下图这样连接的电路吗?我用TINA仿真,输入6MHZ的正弦波,是可以输出方波的

    仿真文件:LMV7219.TSC

    您实测正向和反向输入端波形是怎样的?

  • 问题已经解决,原因是示波器的测量影响了信号波形,比较器工作正常。

    开始是实用探头X1档位,输出显示三角波,后来改为X10挡,显示是方波。

    我不会使用URL地址的方式插入图片,没法形象表述了。

    这是第一次使用高速比较器,用于信号整形,缺少经验,给后来者立此存照。

    多谢Amy Luo.

  • 很高兴您的问题已解决,感谢您的反馈!

    图片您可以直接拖入回复对话框,或者点击回复对话框下方的“插入”---“图像/视频/文件”,在弹出的对话框中点击灰色字体“上传”,然后选择文件路径,上传至100%就可以了