This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA354: OPA354放大电路波形相位移动问题

Part Number: OPA354


我们用想用OPA354运放做一个正弦波波形放大电路,这个正弦波是个时钟信号,频率是10MHZ,幅度3.3Vp,做放大电路是想加入偏置后将幅度调整到0-5V范围,再输入到后面的时钟Buffer电路。

仿真电路如下:

输入信号:

仿真波形:

黄色波形:输入的10MHZ正弦波;幅值2Vp

紫色波形:放大后波形

从仿真看,波形经放大,调整参数可以放大幅值,但是波形相位移动了90度,请问,相位如何调节呢?

另外,从仿真来看,输入的Vp幅值增大,波形像右便宜越大。这些需要从哪些方面去调节;

我只想将幅度放大,相位保持不变最好,频率不变;

  • 您好,

    输入耦合电容C5会对信号相位产生影响,因为它是非线性元件;

    若不希望改变相位,那么就不能使用非线性元件,在您的应用中输入信号幅值是固定的吗?如果是固定的话,可以不使用交流耦合,在同向输入端加一个固定的直流偏置就可以;如下电路输入的是±1V正弦波:

    另外还请注意 OPA354虽然是轨至轨输出,但是输出还不能完全达到负电源轨0V,如下数据表截图:

    关于运放单电源供电时的电路偏置,您可以查看下面手册第四章 运放单电源供电部分:

  • 文件太大了附不上,下面是截图

  • 不知道您的问题是否解决,刚看到上面附图没有显示,再附一下