Part Number: INA818
有没有测电路中INA818共模抑制比的测试方法
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,每个运放的共模抑制比在数据手册中都能查到,所以一般是不需要自己去测试的。
但是如果自己实际去测的时候,共模抑制比的结果和实际电路有很大关系,同相输入和反相输入即使有很微小的差距导致的不平衡都会破坏共模抑制,尤其是在高频时。
您好,可以参考下我们关于运放"精度实验室“的培训视频,我看了下里面有关于CMRR的测试电路。https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-common-mode-rejection?context=1139747-1139745-14685-1138802-669621
另外,CMRR的测试是在一定增益条件,和一定范围的共模输入电压条件下测试的,所以Rf和Rg的阻值是根据不同增益配置的。另外辅助运放我想也是满足测试条件,比如增益带宽积,共模输入电压范围,供电电压范围这些条件即可。

抱歉,没有其他参数资料了,视频里的方法是可以测试的,但是要求电阻的匹配度非常高。简单易行的方式对电阻匹配要求不是很高的话就是使用上述提到的被测电路。
也是基于电阻匹配的原因,通常不需要自己去测试CMRR。