Part Number: XTR111
VIN输入信号(正弦波,幅值2.5V)频率增大时(50KHz),在输出负载(100Ω
)上测得电压幅值会降低,且波形失真,近似三角波;在10KHz时,波形还没有失真,求教一下,怎么解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,这是因为XTR111的带宽不够的原因造成的失真。
XTR111的带宽主要由外部 MOSFET 的栅极电容决定。 请参考数据手册“Dynamic Performance" 部分的介绍。 从FIgure 39中、可以注意到输出信号是由内部斩波方案的开关噪声叠加的。 参考Figure 6, 该噪声的基波为10kHz。 还可以看到20kHz、30kHz 等频率下的谐波。 降低此噪声的一个好方法是安装一个与负载电阻并联的滤波器电容器,因此XTR111用于带宽较低的应用。 10nF 乘以500R 可得到32kHz 的低通滤波转角频率。 即使采用这种低通滤波、30mVpeak 开关噪声也会叠加到输出端。 500R 范围内的30mVpeak 意味着叠加的噪声电流60µApeak μ A。 因此,尽管XTR111提供大约1MHz 的带宽(Figure 3)、但由于输出低通滤波、最终带宽仅为32kHz、这通常足以满足标准4~20mA 应用的要求。 外部 MOSFET 会进一步减慢 XTR111的速度,这通常不是大错误。 如果您可以忍受增加的噪声、则可以消除低通滤波并尝试采用具有低栅极电容的 MOSFET。 请参考Figure 1。 但如果应用将较长的电缆连接到输出端时、可能还需要输出端的10nF 电容,以保持输出稳定。
您好,是的XTR111 是专门为0~20mA,4~20mA工业标准设计的应用,并且最大source 电流能达到36mA。
我认为即使不是标准的4~20mA输出,但是只要设计在36mA之内都没问题。