Other Parts Discussed in Thread: XTR300EVM
使用XTR305 V-接GND芯片是否能工作,
目前debug时,C132换成了2K电阻,Vset等调成了与datasheet一样的 Vout典型电路。
但 输入在 3V~3.5V, 输出总是 0V,EFcm and Efld are Low。
芯片好像没工作。各位大侠用过这个芯片吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
您是说 XTR305 使用单电源供电吗?可以的,主要是输入电压和输出电压受供电电源的限制,即最小输入需是(V-)+3V,最大输出是(V+)-3V,具体参看 datasheet 中 6.5, 6.6, 6.7 和 6.8部分的输入和输出范围描述;
您使用的是什么模式?M1和M2实测是什么电平?20脚OD是什么电平?
负载您是怎样连接的?C665需要去掉,否则就是一个容性负载接在了输出端,输出驱动容性负载能力是有限的;
您是参考的哪里的典型电路设计的电路,可以给出详细位置吗?下面链接是 XTR300EVM User's Guide ,里面有EVM的原理图,您可以参考:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sbou034a/sbou034a.pdf
您好!
谢谢您回复。
1.想先调通Vout模式,M1、M2都接GND,20脚OD是上拉,如原理图R240,R241都不上件
2. 负载悬空,也试过接10K电阻,电压模式也要去掉C665吗?
3.参考datasheet P16里面的Figure 35. Standard Circuit for Voltage Output Mode,ROS没上件,Rset上了2K,RIMON上了1K。如原理图:R232上0R,C132上2K,去掉R234,R236接PIN5脚一端接1K电阻到GND。
4,我基本按EVM的原理图画的,负电压没用,PAD接GND了。
现在想硬件先调通才给软件控制。
帮忙分析问题出在哪儿,谢谢!