This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi,professor
使用双极性电源(+9V和-2.5V)供给OPA548F工作,原理图如下:
问题1:
OPA548输出端电压高于V2时,运放呈现正电压正电流,即source模式下,可以正常输出;
OPA548输出端电压低于V2时,运放呈现正电压负电流,即sink模式下,无法正常工作,运放在关机和限流输出下来回跳动;
原理图如上不变,把-2.5V改为直接接地,在sink模式下又可以正常工作;
请问怎么在双极性供电条件下,按照上面原理图实现source或者sink呢?
问题二:
enable端连接如上图所示,在单电源供电下,运放可以实现开通和关断控制;
但是在双极性电源供电条件下,无法正常实现开通和关断控制,;
请问双极性供电下,控制enable端有要特殊处理吗?
以上望回复为盼!
您好,
上图中V1是什么?V2是4V直流源吗?
1、
OPA548输出端电压低于V2时,运放呈现正电压负电流,即sink模式下,无法正常工作,运放在关机和限流输出下来回跳动;
这里的关机是什么意思?是因为过温而Shutdown了吗?此时检测7脚是什么电平状态?
2、关于E/S管脚,在上图中 S2的状态下,7脚连接的等效电路是什么?即相当于R10和R11的公共节点通过S2直接连接到VDD 9V吗?
您可以给出您实际应用的V1和V2电压吗?我想用TINA具体仿真下;
运放在0电流输出时,您是否测量了E/S管脚的电平,因为它有2个功能,还可以作为Thermal Shutdown 状态的指示,
如果E/S管脚输出低电平,那么运放就是过热保护了;
电路中建议去掉C9,因为这相当于运放的容性负载,运放没有这么大的容性负载驱动能力,且PCB走线也会存在一定的寄生电容,这也会是运放的容性负载;
关于运放的enable或者disable,如下datasheet 范围定义,使能时至少电压要高于供电负极电压(V- )2.4V;disable时,最大不能高于V- 0.8V;
在上图电路图中,即-2.5V和9V供电,不管继电器将 E/S拉高到9V,还是通过R10到地,运放都是使能的;
V1和V2范围0.1V~4V设置不同的值呈现source或者sink,电容去掉值改善;
关断时,enable对地电压0.7V,不是到0V,暂不清楚0.7V产生,我再测试看看。
V1和V2范围0.1V~4V设置不同的值呈现source或者sink,电容去掉值改善;
这里是不是已经没有问题了?
关断时,enable对地电压0.7V,不是到0V,暂不清楚0.7V产生,我再测试看看。
关于enable对地电压,这里我想说的是,如果供电电压是-2.5V和9V, E/S管脚电压对V-管脚电压大于0.1V就是使能状态,即E/S管脚电压减去V-管脚电压大于2.4V是使能状态;
好的,非常感谢您的反馈!
应该是的,但是我不确定S2这里的工作原理,所以还请实测一下E/S管脚电压为-2.5V,如果是-2.5V肯定是disable输出了