This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

无源器件之<2> 世界上最精密的电阻(上)

电路发烧友,都习惯找到最好的电子器件。下面我们找找世界上最精密的电阻

一个好的精密电阻,必须具备老化小、温飘小、偏差小的特点,同时最好具备可靠性高、功率余量大温升小、噪音低、串联电感分布电容小、电压系数小、焊接、振动及拉伸不容易变化等。
当然,与基准相关的最重要的参数,是老化,其次是温度系数。因此,以下这个排名最重要的根据就是老化,其次是温度系数。至于电阻上标的是1%、0.1%、还是0.01%,这个是偏差而已,并不直接代表“精密”程度。

国内市场上精密电阻其实很多,但鱼龙混杂,如何分辨出那些电阻是优秀电阻因此值得考虑呢?经过自己的大量购买、测试,得到了一些结果,今天以实物图片方式进行展示、排名。当然,以下排名,纯属个人意见,偏见遗漏难免,同一类电阻,因生产时代不同、厂家不同也可能有很大差异。另外,本排名不代表任何组织或利益集团,也不对由此而引起的后果负任何责任。

第十名:普通金属膜
以前红袍为多,现在一般为色环。精度一般1%-5%,温度系数50ppm附近,老化都不给出,大部分能在0.1%每年之内。
这样的电阻由于厂家众多,成本很低,被广泛使用。购买时,注意挑选大厂的,千万不要用可靠性不高的或者是碳膜的。
其实,以前1%算精密电阻了,现在可以不算了。但为了比较,还是列了出来。







第九名:高精度金属膜
国产代表RJJ,以前是红色的,很多体积较大(1W或2W),这才是真正的大红袍,精度可达0.1%。




现在国产的RJJ,多为体积比较小的,也为0.1%,温度系数大约20ppm之内。1M是这种RJJ能做的最大阻值


(1M是这种RJJ能做的最大阻值)


(原文件名:SNAG-0020.jpg)

国外的我这里有Vitrohm,个人比较喜欢,也是0.1%。温度系数实际为15ppm左右(最后黄圈代表<25ppm)。老化参数未知,但一般能在100ppm/a之内。



当然,最好的金属膜也许是这种Vishay ptf65了,价格比较贵(约8元/只)




还有一种老国产的RJJ,居然是金封的!见于老的MF18表中。












第八名:非密封线绕
国产很老的RXJ绕在瓷骨架上体积较大,后来为绕在电木片骨架上的小型。
非密封的线绕,电阻丝直接暴露在空气中,尽管生产成本低,但容易受气候影响。在国产的早期仪器和万用表中常见。



以下电阻,也属于非密封线绕。外圈是纸,起标识、美观作用,不密封。这样的电阻常见于老式仪器中





第七名:小型密封线绕
国内的常见的型号为RXJX和RX71,也有RX12立式。电阻小,势必在相同阻值下要采用细线,这样耐受功率和特性都会受到一定的影响,但作为一般仪器用途也足够了,更因为体积小,因此用途广泛。
偏差一般是0.05%到0.5%。










第六名:环氧封装线绕
国内常见RX11老型号和RX70型新型号精密电阻,这是国产最好的量产电阻了,最高能到0.01%(甚至个别到0.005%),老化没有指标但一般能在25ppm/a典型值,温度系数好的可以<15ppm/C。主要用途是各种高精密仪器。尽管上面那种立式的也是环氧封装的,但性能不如因此没放到这里。