This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

用tlc7528设计程控滤波器

各位老师好,我最近在用TLC7528做程控滤波时候,遇到了如下疑惑,麻烦高手帮忙解答一下,谢谢

官方数据手册推荐应用点路如下:

1、在使用时候除了DB0-DB7需要输入控制字,以及电源端17外,其他的引脚应该怎么处理,例如引脚15,16等?

2、在下面的计算公式中,RF以及Rfb的值应该怎么算?

3、在Notes  C  中的DAC ladder resistance 以及DAC digital code怎么算,手册上没有给出怎么?

4、曾在文献上看到如下关系,请问相应的关系可以量化么?例如符合确定的函数关系什么的,谢谢

  • 1. 引脚15,16是片选和写使能,参考手册第6页下面的表格。

    2. RF应该是从OUTB往里面看,看到的电阻。RFB我也不知道怎么算,你可以找个万用表量量看。另外,ladder resistance的说明,我也没有找到,继续用万用表试。

  • 额 不是吧   网络电阻值不好测试。

  • huanzxj,你好

    RFB和DAC ladder resistance的定义见下图,或可以参考手册第6页图1。图中的RFB即为RFB。图中的R即为DAC ladder resistance。

    RFB可以使用万用表,在系统不通电,同时断开后级电路的情况下,测量RFBx和OUTx引脚之间的阻抗。

    当S1至S8全部打到GND时,REFx和AGND之间的阻抗就是R,所以也可以在上面的情况下用万用表测量。