我以前使用两级opa637进行约1600倍的放大,在某系统中电路使用正常,后来因为双电源供电比较麻烦,而且opa637成本较高,改用opa2350代替,采用单电源供电,使用简单地函数发生器和示波器进行观察,放大正常。但是放在系统中无法正常工作。(由于系统中是不连续的微乳信号,具体放大后的信号难以测量),考虑是不是功率的问题?还是电路设计的问题?附上设计电路图,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,根据您的描述我觉得似乎没有给出分析问题的要点。
如果是单独测量没有问题,就需要麻烦您对系统中的差异做些详细的叙述,
如:
不连续的微弱信号?和单独测量时使用的信号差异仅仅是不连续吗?间隔时间?
难以测量是输出端无法得到有效的信号吗?输出端是用示波器测量的吗?
或者系统测量时前后级等特性也尽量描述一下。谢谢。
最后一级的直流工作点挺诡异的。51串24.95K串[10K||(22K串22K)]?你用万用表量一下最后一级5号和7号引脚的直流工作点,量的时候在系统输入端灌一个直流即可。