Other Parts Discussed in Thread: OPA657
您好,电路连接如下图所示,在没有加输入信号时,调节电位器使运放输出为0V,但接入信号时,用示波器观察输出波形,发现输出的正弦波有一个3mV的直流偏置,Vin=20mVpp,f=1K,请问这是什么原因造成的,该怎么解决,谢谢!ps:不能用
隔直电容,因为信号含低频成分
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. 调零时输入是否接地了?能否排除是从信号源带进来的?
2. 处理KHz级别的信号,需要用到657这么高带宽的运放?这颗运放本身的offset就有2mV了。你可以换个低速低offset的运放。
您好,
建议您先改变增益,看直流偏置是否会发生变化。
另外P8点调零的时候是接地还是悬空的?
是这样的:
1、调零时同相端已有51欧姆接到地了,见图;示波器直流耦合档单独测了信号源,正弦波Vmax=10mV, Vmin=-10mV,没有直流偏移;
2、系统输入的信号频带是从直流到十几MHz,之前说的1KHz正弦波是测试用的,所以选的运放带宽较高;
3、求解释,谢谢了!
如果把R14视为高阻,则“+”输入端往外看,看到的等效电阻是R10||R15~=25欧姆。从运放“-”输入端往外看,假定运放本身的输出电阻较小,则看到的等效电阻是R3||R8~=91欧姆。所以从运放+/-输入端往外看,看到的电阻是不一样的。你可以试试保证R3/R8不变的情况下,降低R3和R8的值,使得R3||R8=25欧姆。或者在保证R10/R15不变的情况下,提高R10和R15的阻值,使得R10||R15=91欧姆。两种方法可以分别试一下,当然,每改变一次电阻值,相应的,R14和R19都要重新调一次,看看会不会有改善。
1、改变增益为原来的两倍,即R3=2K,发现直流偏置也被放大,变为原来的两倍了;
2、P8点调零的时候接地和不接地都试过了,调零之后,输出都有直流偏移;
3、opa657这款运放的Input Bias Current和Input Offset Current都很小,典型值也就20pA,通过外部100欧姆左右的电阻造成的失调电压也非常小的,不应该有几毫伏的吧;
4、求解,谢谢了!
liangde liao 说:1、改变增益为原来的两倍,即R3=2K,发现直流偏置也被放大,变为原来的两倍了;
2、P8点调零的时候接地和不接地都试过了,调零之后,输出都有直流偏移;
3、opa657这款运放的Input Bias Current和Input Offset Current都很小,典型值也就20pA,通过外部100欧姆左右的电阻造成的失调电压也非常小的,不应该有几毫伏的吧;
4、求解,谢谢了!
您好,我觉得您先排除不稳定因素,除了信号源,电阻精度等需要您自行注意外。其次就是滑动变阻器这个位置,您可以找两个固定阻值的电阻替代滑动变阻器,大小不一定是要完全消除offset,这里的目的主要是要验证前面 “调零” 前后的变化。
其次就是电源,这个可能性不大,毕竟功耗很小,但我还是觉得您可以用另一个单独电源做调零试验一下,与amplifer 的电源区分开,因为电源在不够强或者没有储能电容下load 增加的时候或多或少会有些power drop。