我想做一个80dB输入信号,10MHz以上也能用的模拟AGC,用贵公司VCA810实现的模拟AGC为什么随频率增加,输出的幅值增大?
且只有60dB的输入信号有效,怎么才能达到80dB?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想做一个80dB输入信号,10MHz以上也能用的模拟AGC,用贵公司VCA810实现的模拟AGC为什么随频率增加,输出的幅值增大?
且只有60dB的输入信号有效,怎么才能达到80dB?
请问下,你讲的60dB的输入信号有效是怎么得到的呢?
你描述的AGC输出幅值随频率增加而变大,那就是说gain在变大,请问你是在哪个频率发现这个现象呢?
提供下你的测试方法比较好。
频率升高输出增大,可能是在输出端接的容性负载比较大,致使输出端出现了共轭极点。共轭极点在幅频曲线上的特点就是随频率先上翘,然后迅速下落。你可以试试在容性负载之前挡个小电阻试试。
动态范围的问题,查一下辅助运放的输入范围,看看是不是和VCA810的输出范围匹配得上。另外,检查辅助运放的输出/或者经电压转换后的输出是否能够满足VCA810 -2~0V控制电压的要求。
我想设计一个输出TTL在1MHZ以上也能工作 的AGC,VCA810能不能达到,能不能提供参考电路路,我用VCA810提供的参考电路没有达到,并且失真很大,信号源来自PIN管前置放大