This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

宽范围电压的测量

Other Parts Discussed in Thread: PGA309, LOG114, OPA333, VCA810

现实中会遇到很多宽范围电压的测量,比如有的要求测量范围2Vpp~~2mVpp,相差一千倍,对于这样最大最小信号差百倍以上的信号我们怎去测量,先前

考虑过一种方案是:对于大信号,可以先衰减到一定的合适的范围,对于小信号先放大到一定的范围再去接后级测量电路,理论上比较合适,可是实际做出后

有点差强人意,精度不是很高,后来重新审视了一下这种方案,感觉有这不就是对数完成的功能么,想问一下所谓对数放大器是不是就是为这种应用而出的?

还有就是对于宽范围电压的测量,有没有其他更好更易于实际中用的方案?恳请TI老师赐教。

  • 一般来说,有几种办法:

    1.  用数字PGA, 比方说PGA309之类的,有数字接口调运放的gain,实现小信号的放大;

    2. 用对数放大器,比方说LOG114,它对输入信号进行对数压缩,你的1000倍,也就是30dB动态范围;

    3. 选用一个性能非常好的精准运放,比方说是OPA333,把2V~~~2mV分成几段,通过一个复用开关,每段选择不同的增益来实现采样。

  • 不知道您测量端接受的范围是多少,一般宽范围电压的测量或者“放大”,会经常使用AGC或 VCA 放大器,对数放大器也是可以的,它主要可以用于压缩信号。

  • 王老师,很感谢您的回答,第一种方案和第三种方案原理上是一样的吧,如果是开环的话,还得手动去调节(我们以前做的时候用的是vca810,调节只能调变位器,且放大倍数无法精确确定),这样算不算麻烦;如果做成闭环的话 电路会不会比较复杂,因为需要对信号幅度做判断,但是不知道信号是个什么范围怎么去判断,如果超出两成会不会有问题?

  • 你好,前不久我的老师要我用IOG114做个对数放大的电路模块,我看了这块芯片的手册,以及TI其他几款对数放大的手册,发现它们输入都是电流型的,且电流是pA到mA级的非常小,我们平时信号输入一般是电压,且是宽范围的电压,面对这个问题,我们怎样运用这块芯片呢?