This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

一个滤波器电路

Other Parts Discussed in Thread: OPA227

请教一下,这个T型的低通滤波器的截止频率是多少?我想知道它的传递函数,就是它的截止频率计算式子推算的详细步骤?

  • 像这种电路一般采用仿真的方式来方便的得到它的截止频率。另外我比较好奇您为何采用这种方式来设计滤波器呢?可否告知电路的出处?在运放的反馈回路中加入电容会造成过多的延时,导致输出信号跟不上输入信号的变化。虽然采用反馈电容来进行相位补偿,但是还是有风险的。

  • 把最上面的T型网络中心点设为Vx。

    运放2号引脚在反馈作用下是虚地,所以

    Vi/10M=-Vo*SC-Vx/5.1M

    T形网络电流满足KCL,

    -Vx/5.1M+Vo/5.1M=Vx*SC

    连立这两个式子可以解出Vo/Vi。至于截止频率,应该要靠仿真了,因为OPA227的输入电容不小,差分12pF,共模3pF,对2号引脚来说,单端就是12*2+3=27pF,这个电容相当大了,应该足以影响整个运放的频率特性。所以还是靠仿真比较容易得到确切的截止频率。