请教什么原因会导致LMV331比较器的IN-损坏(信号通过10k电阻接到IN+、IN-管脚),现象为对地电阻约700欧,管脚钳位在约600mV,输出不再转换。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请教什么原因会导致LMV331比较器的IN-损坏(信号通过10k电阻接到IN+、IN-管脚),现象为对地电阻约700欧,管脚钳位在约600mV,输出不再转换。
供电电压是多少V?有没有试过把输入信号颠倒一下,就是把原来接到in-的输入现在接到in+上去,看结果如何?
另,建议把10K电阻拿掉用0欧姆代替,或者换个几十欧姆的小电阻再试试。
正负之间压差不大于5V,单电源5V供电,正常测试没问题,即使过压,但有几个不知道怎么坏了,换新的就正常了。
weifeng sun 说:正负之间压差不大于5V,单电源5V供电,正常测试没问题,即使过压,但有几个不知道怎么坏了,换新的就正常了。
您好,这类器件都会内置保护二极管,请问您是否知道损坏是在何种情况下发生的?即是否掉电时?并且掉电时输入引脚是否还是持续输入?
另外输入电压范围是多少? 过压最大可以达到多少?
前级是5V单电源的运放,正常的输入信号以一直流电平为基准上下波动,不会超出0~5V范围,+-端的信号差不会超出0~5V,有10k限流电阻。
损坏的负输入端直接加电压信号输入电流很大,要400多mA,另有几个正负独不良,正端也要70多mA,如果输入信号能有这么大电流输出倒也能转换。
破坏性测试,即使是加10V输入电压也未损坏,工作正常。
一次坏了好几个,请教若是生产工艺问题引起,最有可能是什么?困惑。