电路就是用的这个,只是Rg用的51欧,Rf用的1.2K,没加两个6.8uF的电容(电源已经足够干净了),DIS端置空了。输入信号80mVp-p,1.5MHz。输出为什么振荡了呀。我尝试用手册上的另一个电路图中的这种方式,
只不过39pF换成了30pF,1.7pF换成了2pF。输出是没有振了,但输出有一个不小的直流分量,并且波形也不怎么漂亮(有杂波,并且不稳定)。
请问专家,这该怎么解决啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
您提供的两幅图不能随便混淆起来用,第二幅图是OPA847作为低增益下使用做的补偿,因为在没有补偿下的OPA847的稳定增益要 ≥ 12 V/V。
所以您再用第二幅图的时候增益是多少?如果您的增益有设置和上图提到的一样,即RG=51ohm,RF=1.2kohm,实际理想情况下是无需进行补偿的。而您发生的情况最有可能是RF或者负载上形成了极点,所以如果同样对于第一幅图来说,建议是在RG上增加零点补偿试一试。
如果的确要先用第二幅这种方式来做。关于直流分量和杂波,可以在正输入端加电阻做匹配。
你的电路设计没什么问题,至于自激如果输出端串电阻,反馈电阻并电容还不能消除。
那很有可能是你的电路布局的问题,这种高速运放对于布局很是敏感。参考datesheet 19页。
问题解决了,就是在Rf上并联一个30pF的电容。这个方法昨天也试过,今天测的时候发现可能是示波器的表笔有问题,换了
一只再测就正常了,讨厌的直流分量也没了。还发现了一个问题,当2.8Vp-p输出时,芯片会有明显发热,但是不会烫手,请
问专家,这属于正常现象吗
请推荐一款和THS3001差不多性能但是输出电流在300-400mA的运放?
问题解决了,今天又把电路焊了一个,阻值也是按照手册上的推荐值选取的,只是在Rf上并联了一个30pF的电容。效果很不错,直流分量相当小,并且波形也很漂亮。看来用CFA还是要选手册上的推荐参数值啊
你好,THS3120理论上输出470mA,3001也可以用,可以想办法来扩流。
Mister Lei:
您好,
您所说的“在RG上增加零点补偿”具体应该怎么做呢?