This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi All,
当前设计想放大几十nA到几uA的APD电流,带宽1MHz以上,
TIA级如下:
有如下问题:
1,带宽
OPA657 GBP 2300MHz >> OPA656 220MHz,
但在同样的条件下 (Rf = 1Mohm, Cf = 0.2pF) ,
对比OPA657和OPA656带宽反而是OPA656大,是寄生电容不同的差异吗?
右边为OPA657
2. 在仿真噪声的时候,为了提高增益,增加反馈电阻Rf (同时为了不减小带宽,将Cf减小), 噪声明显增加。对比信号增加的幅度,SNR并没有明显提高。
仿真结果在TIA输出端噪声(total)为2.53mV, TIA输出用RC一阶可以降到1.9mV, 用二阶Sallen-Key 可以降到1.27mV, 可以稍微提高信噪比,但是没看到有设计是加二阶有源滤波器的,是有什么不合理的地方吗?
3. 目前结构是OPA657+ Sallen-key滤波+单端转查分驱动ADC。对于几十nA到几uA的APD电流,带宽1MHz以上这样的设计需求有没有更合理的,SNR更高的方案?
谢谢!
您好,
1. 跨阻运放-3dB的带宽计算公式如下:可以看到,同样的Rf的条件下,不同的GBP,不同的寄生电容,计算出来的-3dB带带宽是不同的, 另外OPA657的GBP为1600Mhz。
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/opa657.pdf
我这里附上一篇关于跨阻运放应用手册,也是针对APD或者其他微电流放大的应用,为了保证运放稳定工作之外,除了加Cf进行补偿,并且达到最宽的2阶butterworth频响,Cf的取值如下:
另外,关于您提到的很少使用二阶进行滤波的问题,确实是阶数越高滤波效果也会更好,但是实际会考虑到板子空间,成本等问题,所以我们通常看到合理的Cf补偿,合理的选择好器件,一般只使用一阶滤波,另外我想您这边可以考虑较高增益的跨阻运放OPA855。
参考这篇“使用跨阻运放来最大化动态范围的模拟前端”应用手册,基本上针对APD的应用,希望对您有所帮助:
https://www.ti.com/lit/an/slyt773/slyt773.pdf