This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何降低噪声



如何在狭小的范围内降低器件噪声

  • 非常感谢你的问题。

    首先,需要明确一点,在系统中,噪声是一个系统的综合表现,而不是单个器件的性能唯一决定的。

    其次,器件的噪声,即器件本身的噪底在生产产品的时候就已经固定。一般情况下,都是很小的且不能改变。

    系统中器件表现的噪声与PCB、地的连接、走线长短、走线周围的信号干扰都有关。

    降低噪声时需要综合考虑,比如:铺地要注意隔离污染源,走线尽量短,相邻的两个信号层之间信号的方向相互垂直等等。

  • 同意楼上的观点,补充几点。

    很多时候人们对噪声和干扰不加区分,因此实际产品中需要注意区分带来问题的是干扰还是噪声所致?

    根据噪声产生的一些原理,可以通过限制信号带宽、控制温升、选用低噪声器件等方法来限制。

    最后,你处所指狭小空间指,机械空间很小 还是 窄带 ?