Part Number: INA183
目前想要量測12VDC的電流,
12VDC同時也是直接供應給class D的電源,
而因為INA183這顆OP是從IN+取得電流來工作,
若是12V 偶爾偶爾 電壓不穩, 可能會有壓降100~200mV (偶爾),
這樣INA183是否能正常工作(輸出) 呢?
另外想再請問, 我想從P-MOS的RDS作為Rsense, 目前用的P-MOS RDS約30mOhm,
是否可以這樣應用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: INA183
目前想要量測12VDC的電流,
12VDC同時也是直接供應給class D的電源,
而因為INA183這顆OP是從IN+取得電流來工作,
若是12V 偶爾偶爾 電壓不穩, 可能會有壓降100~200mV (偶爾),
這樣INA183是否能正常工作(輸出) 呢?
另外想再請問, 我想從P-MOS的RDS作為Rsense, 目前用的P-MOS RDS約30mOhm,
是否可以這樣應用?
您好,
IN+电压不稳,会使得INA183的共模输入电压不稳,进而会增加其输出误差,衡量参数是共模抑制比--CMRR;
下面手册截图给出了A1\A2\A3产品的共模抑制比分布情况以及温度影响情况;主要考虑的情况是随频率变化造成的影响,看7-12截图,随着共模电压变化频率的增加,CMRR急剧减小;在低频下是140dB,在1MHZ时降到了40dB,因而输出误差增大。


关于用MOS的内阻做Rsense,我还没见过这种用法,考虑到MOS内阻随温度和导通电流的影响存在一定的非线性,精度会受到影响,21世纪电源网有对这个问题的讨论,您可以看下:
https://bbs.21dianyuan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=22392
MOS器件是功率器件,您也可以到“电源管理”版块咨询下我们的电源工程师。
因为在检测电流时,检测输入端连接在OPA的IN+和IN-,如果 IN+仍是接12V不稳定电源的话,使用独立VCC pin的OPA也会存在这个情况,OPA都有受输入共模电压影响的情况,即都有CMRR这个参数;独立VCC pin的OPA还会多一个参数即CMRR电源抑制比,这是衡量供电电源稳定性对OPA输出影响的参数;
如果您仅是检测100mA以上的电流是否存在,具体您可以估算下对输出的影响是多大(这个与采样电阻的大小也有关),然后换算成输入电流,看是否对您对100mA电流的判断是否有影响。