This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TL074: 物料标识问题

Part Number: TL074

针对有极性物料的标识,一般是用极性点标识并且极性点靠近料带圆形定位孔以便机器识别,但是TI用的是丝印标识,

请帮忙确认她们使用的是哪个标准?并且提供标准文件编码,以便查询,谢谢!

 

目前参考规范:

EIA-481规范的料带封装标准,对于有极性的卷带包装一般要求为: 极性点(IC一般为第一脚)靠近料带圆形定位孔边。

  • 您好,

    TL074也是以编带上圆孔为方向,在编带上划分了4个象限,其中的Q1就是pin1脚,这样来识别pin1脚;

    下面是datasheet TAPE AND REEL INFORMATION部分的截图,可以在下面datasheet链接42页找到;

    TL074 datasheet:https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tl074.pdf

  • 谢谢Amy,

    客户那边品质需要了解目前使用丝印替代了极性点,这个是统一的标准吗?应用哪个标准可以提供给我司品质参考,以便管理.

    如果没有标准,那么请问TI之前从极性点改为丝印时是否有通知文档可供参考?

  • 很抱歉,TI 论坛旨在解决客户在使用TI产品过程中遇到的技术问题,关于器件丝印/打印问题,建议您请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。

    • 打开链接https://ticsc.service-now.com/csm
    • 点击申请新的支持下面的提交申请按钮
    • 在新打开的窗口中点击其他下面的创建案例按钮
    • 在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。