Part Number: LM258A
Other Parts Discussed in Thread: LM258
TI专家,您好
客户在使用LM258AD/SOIC-8,小批100台,遇到两个上电后烧穿,三个不正常工作。原理图如下,
VDD± 12V,输出DC 2.5V,麻烦问下,可能是什么原因,有没有好的防护措施,谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有问题的是第一级的LM258A还是第二级的LM258A?不正常工作具体指的什么?
第二级LM258A在电路中起到什么作用,反馈回路只有一个C42?输出两个1K电阻并联给U11的pin1,为何不只用一个500ohm电阻替代?
我的建议是断开后级,一级一级验证,先判断问题出现在哪里?
lm258整体异常,两极运放均不正常,不能正常采集传递电压,且内部有短路发热现象,第二级与线性光耦组成采样电路,此电路作为常用隔离模拟量采集电路,已在多种设备上使用多年,之前未出现此种损坏现象,可以用500Ω代替,出于物料引入考虑,直接使用了1k并联
您好,上电烧穿,短路发热是做了什么动作吗?
没有发生在未上电时,给输入信号吧?因为如果器件还未上电,此时系统就给了输入信号,电流从输入端到电源,给电源供电,如果超过了输入钳位电流很有可能造成击穿或者发热现象。
Dear Kailyn,
这个上电之前没有信号的,这个运放的位置在电路中间,不直接连接外部,现在是只有这个器件损坏了,可能是什么原因。谢谢。