参考技术文档,做一个type I型补偿,参考文件如下图
下图中的1/β曲线是否有误,为什么到0dB后先拉平,再与运放的开环增益曲线相交后跟随,而不是继续平行于理想曲线往下走?这个闭环增益简单看等于Zf/Zg,可以随着频率小于1的,可以继续向下的,这个文件这块有问题没有?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
参考技术文档,做一个type I型补偿,参考文件如下图
下图中的1/β曲线是否有误,为什么到0dB后先拉平,再与运放的开环增益曲线相交后跟随,而不是继续平行于理想曲线往下走?这个闭环增益简单看等于Zf/Zg,可以随着频率小于1的,可以继续向下的,这个文件这块有问题没有?
SBOA015,现在想通了,文件内容是对的。不过还是想听听你们的讲解
您好,抱歉回复晚了。
您所说的应该是噪声增益曲线。您可以通过以下方式查看噪声增益曲线。OPA111的GBW=2MHz。
噪声增益 e_n 定义为 Vout_Noise =(1 + ZF/ZG)* e_n在低频时,Vnoise_gain = e_n* ZF/ZG。0dB 时,ZF = ZG = 1kohm,降低一个十倍频程,ZF = 100ohm,2个十倍频程则为10ohm。因此、在积分器的 BW 之后,电路类似于单位增益缓冲器,噪声增益响应将接近0dB,于是它将遵循接近2MHz 的 AOL 增益曲线,如图中所示。
而1/beta曲线是图中橙色部分Acl,这是一个积分器,其中1/beta = Vo/Vg = | Acl |
这个闭环增益简单看等于Zf/Zg,可以随着频率小于1的,
是的,理想传输曲线中,增益Gain=Vo/Vg = - ZF/Zg = -1/sCR, 其中 Zg = 1kΩ ,ZF = 1/sC = 1/(2*pi*f*C). At 0dB 或者Vo/Vg = 1, Gain= 1/(2*pi*1kΩ*1nf) = 159kHz,和仿真结果是差不多的。
谢谢,就是这个意思,这个电路和运放组合后的复合放大器就不考虑其它曲线,认为这一级增益为积分曲线。