This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA322: 有源滤波器延迟问题

Part Number: OPA322


请问有源滤波器的延迟如何计算?

一般滤波器的延迟在什么数量级?

  • 您好,您指的是输入输出的传输延迟吗?什么类型的滤波器?

  • 您好,是两级四阶的带通滤波器

  • 您好,抱歉没有找到关于滤波器延迟的计算公式。

    您可以使用Webbench filter 设计工具,将您的滤波器设计需求填好,然后会有参考设计,我简单的搭建了一个二阶的,可以看到直接会有相频曲线以及group delay的曲线。所以我建议您使用webench filter工具得到具体滤波器的延迟。

  • 谢谢,您的建议很有帮助!   请问群延迟(group delay)与信号经过滤波器的延迟是什么关系呢?二者是否等价,或者是否有一定的转换关系?

  • 您好,运放或者滤波器的 group delay近似可以通过1/(1.5 x f(-3dB))来计算,但这不是通过任何公式推导出来的,也是通过使用filter的经验得到的。 我们只是可以用它进行评估group delay。因此对于运放来说,增益越大,-3dB的频率越低,那么group delay就越长。

    所以我们看到运放的数据手册中不会给出特定的延迟参数,因为这不是运放指定参数,特征参数,它取决于所用的增益和小信号响应(这里提到小信号是因为增益带宽积的概念只是针对小信号的,如果大信号,除了考虑增益带宽积,还要考虑压摆率。)