Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, , TINA-TI
我在做运放直流工作点的仿真测试。

我不知道那个输入的电压源的TRAN参数是什么?该怎样设置它。我仿真这个电路的直流工作点。出错了。

让我更改仿真设置,

可是,我也不知道怎样更改仿真设置?因为我不知道错在哪里?

这个是什么意思?斜杠前面的是什么值?斜杠后面面的是什么值?不明白原因,就不知道怎样纠正错误。

这个更不懂是什么东西?
谁能给我一点指引和提示吗?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在做运放直流工作点的仿真测试。

我不知道那个输入的电压源的TRAN参数是什么?该怎样设置它。我仿真这个电路的直流工作点。出错了。

让我更改仿真设置,

可是,我也不知道怎样更改仿真设置?因为我不知道错在哪里?

这个是什么意思?斜杠前面的是什么值?斜杠后面面的是什么值?不明白原因,就不知道怎样纠正错误。

这个更不懂是什么东西?
谁能给我一点指引和提示吗?谢谢!
您好,
您使用的应该是 PSPICE-FOR-TI ,您电脑上有TINA软件吗?做简单的电路分析 TINA更方便一些,TINA仿真文件您可以在 OPA735 产品首页如下路径下载:
OPA735 产品首页链接:https://www.ti.com.cn/product/cn/OPA735
TINA下载链接:https://www.ti.com.cn/tool/zh-cn/TINA-TI

我是先TINA做的仿真,但是仿真结果跟实际电路相差太大,所以才想用 PSPICE-FOR-TI来验证。而且,官网说:以后不支持TINA了,全部改为PSPICE-FOR-TI
我之前用TINA-TI仿真一些单电源的运放,都没有问题的,仿真结果与实际电路一般都时相符合的。但是,这个OPA735是可以做单电源运放用,也可以做双电源运放用。不知道是不是这个原因。仿真结果就是和实际电路相差很远。所以才想用 PSPICE-FOR-TI来验证,但是,我发的那个电路,如果没有加V3这个电压源,仿真也是可以通过的。加了V3就不可以通过了。我怀疑还是因为OPA735是可以做单电源运放用,也可以做双电源运放用的原因,需要再哪里做设置什么参数? 所以,我想知道:那些错误是什么意思?
官网说:以后不支持TINA了,全部改为PSPICE-FOR-TI
您在哪里看到说以后不支持TINA了?
我稍后具体用PSPICE-FOR-TI搭建下看下,之前有遇到过 PSPICE-FOR-TI模型不支持单电源还是双电源供电的仿真的情况,具体是哪种情况我没有找到,不知道OPA735模型是不是这个问题;
或者您也可以附上TINA模型,具体说下仿真结果和实际电路的差别是什么
我用TINA TI库里的opa735的模型。

按仿真的结果。应该是:Vout=1.17V
但是,我在我的pcb板上按这些电阻值焊上电阻后,Vout=3.69V。相差太大了!
很抱歉抱歉,我这边没有实物OPA735运放,使用的话需要申请,这是一个过程周期比较长;为有效快速解决您的问题,您可以实测PCB板上各节点电压吗?以与仿真中的做对比,从输入端到输出端逐步对比,看问题出在了哪个节点上?
仿真中的4.79V实际上是R2、R7和R3对输入电压7.18V的分压,如果这里不一致,可能是7.18V信号源内阻较大造成的,也可能是PCB板上的电阻与仿真电路中的电阻不一致造成的。建议换个低输出阻抗的7.18V信号源再次进行测量看结果怎样?也检查下这三个电阻值是否有误?
不是你说的原因。因为我测试的时候,反复测试输入和输出电压的。不是指测一次。测了N次,都一样的。而且是装了两块PCB板,都是一样的。7.18V一直都是7.18V,没有变化呢。
其实,我的真正目的是:想知道那个PSpice foe TI里的错误是什么原因造成的,我需要怎样纠正那些错误。我只要知道这些,我自己会去做试验。你那么远程操作,又没有实物做试验。解决不了问题的。你还是想办法帮我弄明白:那些错误是什么原因造成的?怎样解决吧。这个才是解决问题的关键。