This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA548: OPA548高温出现大电流震荡

Part Number: OPA548


OPA548设计电路如下:

常温时工作正常,带电升温,当温度达到75°C时工作正常,当重新上电后发现正电源和负电源都存在比较大的电流。此电路用于电源驱动,负载电容设计为110uF,

当发生大电流时测试电压如下图所示(正常输出电压值为0.6V),

当改变输出限流电阻值R218为220K之后(输出限流由2.5A改为0.3A),此现象在高温时不再发生。

谁能帮忙解释下什么原因造成此现象。

  • 您好,

    常温时重新上电工作正常是吗?只有在高温时重新上电异常?还是说不管是否重新上电高温时都异常?

    负载电容设计为110uF,是接在VAGL_B端子上了吗?

    看运放是接成跟随器方式,0.6V是运放恒定的输入电压吗?

  • 常温时重新上电工作正常,确实只有高温时重新上电工作异常,不重新上电无问题。0.6V是运放恒定的输入电压。

  • 我又重新做了实验,发现大电流现象和负载电容有关系,当去掉负载电容时,大电流现象不再出现,但是为什么常温时重新上电没有大电流现象发生?高温时是芯片发生了哪些变化?设计时需要考虑哪些参数?看数据手册哪些部分?

  • OPA548出现大电流震荡时,您检测其 E/S管脚是什么波形?OPA548结温超过160°C时会进入thermal shutdown状态,待结温降至 140°C时恢复正常,看是否E/S管脚高低电平来回切换造成的?

  • 我的设计ES管脚连接到V+了,但是测试时我测过这个管脚是一直-1V的一个状态。现在我做实验去掉负载端的100uF电容之后高温时没有大电流现象发生了。贵司的这个芯片有高温的实验报告吗?

  • ES管脚是-1V,那么运放是进入了 thermal shutdown状态。

    现在我做实验去掉负载端的100uF电容之后高温时没有大电流现象发生了。

    去掉大电容后高温时没有这种现象,说明大电容对运放的高温工作产生了影响。这个电容的作用是什么呢?工作中运放是否有对电容充放电的电流输出,如果有的话,可能是运放的输出电流增加了运放的温升,使得运放结温超过160°C会进入thermal shutdown状态。

  • 电容是负载芯片的滤波电容。正常工作中使用示波器看没有发现有对电容充放电的电路,而且这个现象是发生在运放负电源上电的时(正电源的电由0V升至12V的过程中负电源会上电)。

  • 而且这个现象是发生在运放负电源上电的时(正电源的电由0V升至12V的过程中负电源会上电)。

    为什么说正电源在0V升至12V的过程中给负电源上电?您这里的参考点是0V是吗?对放大器来说正电源的参考点就是负电源。

    滤波电容110uF的参考点是什么?在高温时电容的耐压值会降额,检查下在高温时且在运放负电源上电时,电容的额定耐压或其他参数是否还满足要求?如果说在高温时且在运放负电源上电时发生这个现象,那么有可能是电容在高温时且在上电过程中参数不满足要求造成的

  • 负电源是通过给运放供电的正电源转换而来,所以达到-1V的启动时间要晚于正电源的启动时间。运放的参考点是负电源不是0V。110uF电容的参考点是GND(0V)。电容的耐压值最小10V,工作电压值只有0.6V,而且这个小现象只发生在系统重新上电的国成应该与电容的温度无关。

  • 我认为这个现象与温度过高有关,芯片正常工作的时候有温升,且带电升温,芯片的温度会更高,在重新上电后,断电前的温升还没有降下来,然后再接着重新上电,且输出端接有大电容,大电容上电瞬间会有很大的充电电流,运放输出的这个电流会使运放有进一步的温升,这会导致运放进入 thermal shutdown状态。

    在常温时重新上电以及去掉大电容时没有这个现象,也进一步说明了是过温问题。